This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8602-Q1:关于 CMVR

Guru**** 2770085 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925718/lmp8602-q1-about-cmvr

器件型号:LMP8602-Q1

各位专家:

数据表显示、Vs=3.3V 时的 CMVR 为-4V-27V、Vs=5V 时的 CMVR 为-22V 至60V、那么 Vs=0V 时的 CMVR 是什么? 除了该器件、您是否有任何汽车双向电流传感器放大器能够在 IN+/IN-引脚上耐受至少-16V 的电压? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    虽然在这种情况下、输入引脚应能够在输入引脚上承受一定的电压、但遗憾的是、我们没有将器件的特性描述为 Vs = 0V、因为器件不会通电、 我无法肯定地说、在不对器件造成潜在损坏的情况下可以施加的电压量。  

    除了 LMP8602-Q1、我们在汽车产品目录中还有一些低至-16V 的其他产品、但这些都是单向器件。 您可以 在此处查看它们。 如果需要双向方案、您可以尝试实现 INA19xA-Q1 数据表中图22所示的方法。