This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321LV:最大 输出摆幅(再次)

Guru**** 2864890 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925446/lm321lv-max-output-swing-again

器件型号:LM321LV

我正在尝试正确解读第6.7节表格底部附近的输出电压摆幅规格。  该规格被称为正电源的电压输出摆幅、在最小值列中给出为1V。  我希望这是说、在额定负载条件下、输出将始终保持在正电源轨的1V 范围内。  但是、这是否意味着1V 应该位于 MAX 列中?  换言之、与正电源轨的最大距离为1V、通常小于与电源的1V。

请帮助我正确解释这一点。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    对于5V 电源电压、输出电压摆幅为"最小值"4V (对于4V 电源电压、为3V)。 但是、当尝试在 LM321LV 的输出端发出正电源电压时、饱和电压为"最大值"1V。

    另请参见数据表的图6。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    您和 Kai 都正确。 最大值为1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、我很高兴我的解释是正确的。  我认为需要修改数据表以将1V 输入最大值。 列。

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    我请求更改边数限制。 对于 VOL、我请求将测试条件负载设置为>=10k 而不是<=10k。