This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:功耗过高、运行过热

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925735/amc1300-drawing-too-much-power-running-hot

器件型号:AMC1300

大家好、我将 在4个不同的电路中使用 AMC1300BDWV。 原型 PCB 已推出、这些器件是 PCB 上迄今为止最热的器件、当使用热像仪检查 PCB 时(注意、PCB 处于空闲状态、因此使用的组件不多... 和实验室环境中)。 温度表明 AMC1300B 器件的功耗实际上比数据表建议的要大得多。 您是否有任何有关原因的信息? 以前是否有其他客户报告过这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    我没有任何其他类似的报告。 器件的温度有多高?

    您是否了解 AMC1300消耗的电流是多少?  

    您能否提供 PCB 的原理图和快照?