This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904DGKR

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924673/lm2904-lm2904dgkr

器件型号:LM2904

尊敬的先生:
大家好、我是 ITM Semiconductor 的 Lee Yeong eun。
我们通过供应商使用 LM2904DGKR 产品、并获悉 Bond Wire 使用两种材料:金和铜。
当您在 TI 网站上进行"重要内容搜索"时、会根据具体线路提供不同的"组件信息"。
键合线使用金和铜是正确的吗?
如果您同时使用这两者、您应该如何使用组件信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我想多了解一点、以便更好地回答您的问题。 您对使用的接合线类型的主要关注是什么?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    材料成分在客户系统中注册后、就无法更改、因此需要检查接合线的类型。 (供应商说 LM2904DGKR 模型同时使用金和铜)
    如果 Bond Wire 注册为 Gold、则必须为 Gold 提交报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以同时使用金和铜、因此我将提交有关铜和金的报告。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    铜和金不能同时写入材料成分表中、并且单独提供了包含铜线的材料成分表和包含金线的材料成分表。

    如果这是一种同时使用这两种材料的材料、我们为什么为每根导线分别提供材料成分表、而不是一次性标记它?

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    器件不能同时使用铜和金、但该器件型号的某些器件使用铜、而某些器件使用金键合线。 材料成分表单独提供、因为可能存在两种不同的材料成分。

    最棒的
    Jerry