This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV172:TLV172IDCKR 功率耗散计算

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925432/tlv172-tlv172idckr-power-dissipation-calculation

器件型号:TLV172

尊敬的先生:

请发送基于热阻的 TLV172IDCKR 功耗计算以及该器件的最大功耗是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukke、

    最大功率取决于多种因素、环境温度、输出电流、电源电压、输出电压、 等等 我建议您观看 我们有关 功率和温度的 TI 高精度实验室视频、了解如何在不使器件过热的情况下计算最大功率耗散、从而满足您的设计需求。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我使用的是单电源= 24V、Vout= 5V、Iout= 20mA、Iq = 2.03mA 和  

    对于 TLV172 (DCK 封装)、数据表中提到的热阻为285.2°C/W

    根据这些数据、我在环境温度为60°C 时将升高179°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukke、

    绝对最大工作温度为150°C。 超过该温度将损坏器件。

    请参阅数据表中的第7.1节。

    谢谢、

    Tim Claycomb