This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:最大输入电流规格

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925286/tlv1701-maximum-input-current-specification

器件型号:TLV1701

团队、

您能否确认数据表中的"输入偏置电流"(IB)指定器件可消耗的最大电流?
(在整个温度范围内为20nA)

我的客户需要了解这是其设计的关键价值、并且器件不会从其输入侧消耗过多电流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TLV1701在工作温度范围(-40°C - 125 °C)内的最大输入偏置电流为20nA。

    此值的特性符合数据表中列出的条件:

    • Vs =+2.2V 至+36V
    • CL = 15pF
    • RPU = 5.1k Ω
    • Vcm = Vs/2
    • VPU = Vs

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonny!