This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:最大输入电流规格

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, TL331B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925287/tl331-maximum-input-current-specification

器件型号:TL331

团队、

您能否确认数据表中的"输入偏置电流"(IIB)指定器件可消耗的最大电流?
(在整个温度范围内为-400nA)

我的客户需要了解这是其设计的关键价值、并且器件不会从其输入侧消耗过多电流。
它们使用 TL331IDBVRE4。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TL331在工作温度(-40°C - 125°C)范围内的最大输入偏置电流为-400nA。

    我们还提供此器 件(TL331B)的低成本"B"版本、该版本在整个电路板上具有更好的性能特性、包括在工作温度范围(-40°C - 125°C)内的最大输入偏置电流为-50nA。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonny!