This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2348:片上运算放大器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924683/opa2348-op-amp-on-die

器件型号:OPA2348

我们有一个助听器应用、希望利用 OPA2348运算放大器的片上版本。 我们愿开始对话,开始纳入该产品。 我们正在寻求有关如何将其纳入初始产品原型计划2020年第3季度的指导。 还可以在同一应用中集成其他超低电流 GP TI 放大器的片上版本。
您是否愿意让我们与 TI 裸片/小型化 FAE 或其他专家联系?
谢谢
Luke Evans
高级设计工程师
LX Group
+61408458259

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我最初将此案例提交给 TI 客户支持案例 CS0233433、在回复中、我的问题被定向到此论坛。

    谢谢

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的查询。  他们已将您引导至正确的位置。  

    为了确保我们在同一页上、您能解释一下"芯片上"的含义吗?  您是否在寻找更芯片尺寸封装中的器件?  或者、您是否正在尝试将器件实际打印到另一个裸片上?  您可能不是指两者。

    我刚才发出了连接请求。  请接受请求、然后我们可以私下继续此对话。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所获得的这方面的信息很少。

    在 Digi-Key 上、器件 OPA2348TDB1 是 IC OPAMP GP 2电路芯片。

    是的、出于小型化目的、我们正在研究裸片"封装"。

    Daniel、您能告诉我们您是哪个 TI 部门的成员吗?

    谢谢

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    好的、我知道您有兴趣直接购买裸片。  我会将您的问题提交给负责此类请求的团队成员。

    我在其中一个放大器团队工作。  换言之、我是工程师团队的成员、负责概念化、开发、营销和支持这些器件。  客户支持团队是公司完全不同部分的另一组人员。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Daniel。

    该应用还需要其他低电流 TI GP 运算放大器。  沿着这条路、我们可以了解进一步的集成。

    我们的项目团队期待收到您的团队的回复。

    此致

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我已经让我的一些同事知道您的请求。  我们应该很快在这里了解各种可能性和时间表。  我会在得到答案后尽快再次联系我们、答案可能会在24小时内完成。

    如果您还对低电流 TI 放大器感兴趣、我的团队也会处理这些问题。  您可以随时在 e2e 上发布有关这些问题的问题、并听取我或我的一位队友的反馈。  出于好奇、您是否还想了解低功耗器件的芯片级器件?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种独特的可能性、等待您的团队将提供更多信息的物流审查。

    其他一些放大器已经是 BGA、因此对于原型设计而言应该可以。  我们将在设计成熟时回顾小型化方面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    听起来不错。  我很快会在这里发送一封电子邮件、进一步讨论这个机会。

    为了保存书籍、我将此主题标记为"已完成"。  您可以返回并再次评论、或者根据需要打开一个新的评论。  如果您在新主题上提供相同的器件型号、我的团队将再次找到您。

    此致、

    Daniel