This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA445:单位增益稳定

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925392/opa445-unity-gain-stable

器件型号:OPA445

大家好、

客户询问目前的 OPA445是否仍然具有稳定的单位增益。

因为1997年的数据表指出 OPA445具有单位增益稳定特性、并且无需外部补偿组件

2008年4月修订的数据表没有再提到这一点、它是否仍然正确?

感谢您的即时响应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPA445的单位增益稳定仍可从以下规格中看出:

    另请参见第5页和第7页的图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我检查了仿真、该仿真在2011年更新。 波特图中有一个轻微的 Q、环路增益响应显示在单位增益带宽附近的极点(稍微)。 为了安全起见、我建议将未组装的补偿组件放置在运算放大器电路中(只是为了安全起见)。   

    仿真仍然显示如下类似的阶跃响应。   

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    Kai 已全面解释 OPA445具有稳定的单位增益。 如果这满足了您的需求、请关闭此 e2e 查询。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程