This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:PSRR

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925328/op07c-psrr

器件型号:OP07C
主题中讨论的其他器件: OP07

尊敬的专家:

我的客户想知道 OP07C 在200kHz 时的 PSRR 是多少。 数据表中的何处? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OP07c 由几个人制作-可能是同一电路、  

    如果我看看 ADI 版本、就会发现这一点-在2kHz 时从50dB 投影到200kHz 时从40dB、这意味着糟糕的10dB PSRR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    Michael 的10dB PSRR 数字可能非常接近 OP07C 的性能、因为 OP07E (模拟)和 OP07x 的规格看起来非常相似。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    客户为什么要问? 他是否计划为 OP07提供直流/直流转换器?

    Kai