This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229-Q1/INA239-Q1时间线和最终器件的订购

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: INA239-Q1, INA229-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925128/ina229-q1-ina239-q1-timeline-and-ordering-of-final-silicon

器件型号:INA229-Q1
主题中讨论的其他器件:INA239-Q1

您好!

对于客户项目、我们希望每个 ECU 使用1个 INA229-Q1和12个 INA239-Q1。 由于我们计划在8月底构建50个 ECU 的样片、因此在开始全面生产之前、我们需要50x INA229-Q1和600x INA239-Q1。 最终器件的时间表是什么?是否有机会获取必要的器件?

谢谢

约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joern、

    感谢您使用 TI 论坛。 遗憾的是、我们无法分享全面生产的预计时间表。 我已通过 E2E 向您发送了朋友申请。 请接受、以便我可以向您发送私人消息、让您与我们的营销团队联系。