This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211-EP:TLV2548-EP 的缓冲放大器选择

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2548-EP, OPA211-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925111/opa211-ep-a-buffer-amplifier-selection-for-tlv2548-ep

器件型号:OPA211-EP
主题中讨论的其他器件:TLV2548-EP

大家好、

我对如何为 TLV2548-EP 选择缓冲放大器有疑问。 我使用了模拟工程师计算器并输入了一些 TLV2548-EP 规格。

您能否检查我的填充规格是否正确?

根据我的理解、如果 GBW 超过5.58MHz、我们可以选择缓冲放大器。 因此、我选择 OPA211-EP。 如果您有任何推荐器件、请告诉我。

谢谢、

Uchihara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 
    问题:我对如何为 TLV2548-EP 选择缓冲放大器有疑问。  
     

    TLV2548-EP 只能在高达200kbps 的速率下运行 ADC、采集时间大约为5usec。 器件的输入缓冲器驱动应介于500kHz 至1MHz 之间、计算器的 BW 结果约为669kHz。   
    最棒的
    Raymond