This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224A:如何处理未使用的运算放大器的引脚?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925153/lm224a-what-to-do-with-the-pins-of-unused-op-amps

器件型号:LM224A

尊敬的 TI 团队:

我正在使用部件 LM224ADR、我仅使用了此 IC 的一个运算放大器、还有3个未使用的运算放大器。

1) 1)这些运算放大器的引脚应该怎么做?

2) 2)我是否可以保持这些未连接状态? 未连接的引脚是否会对我的设计造成任何问题?

3) 3)我可以继续阅读本 文档吗?

谢谢、此致、

Venkatesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个很好的参考、这里是另一个、  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2012/11/27/the-unused-op-amp-what-to-do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。

    我将阅读您建议的链接。

    您能告诉我、如果我未连接引脚会发生什么情况吗? 是否会造成严重伤害?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    实际上、我更喜欢 这个文档 、而不是 Michael 推荐的文档。 虽然 Michael 建议的配置建议正确、但它不会直接讨论与 GND 的输入连接(我们不建议这样做)。 相反、我们希望在输入和 GND 之间看到一个串联电阻器。

    关于使引脚保持未连接状态、不建议这样做、因为这会使引脚悬空并处于未知状态。 最好根据应用手册中的建议配置放大器。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个新的非常全面、  

    就个人而言、如果我使用的是未使用的 VFA 通道、我可能会说10kohm 反馈 R、在 V+接地的情况下、跨输入端为100欧姆。 以最小负载运行闭环高噪声增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者实际上、通过100欧姆 R 将 V+引脚接地