This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231 BGA 焊盘尺寸

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924714/ina231-bga-solder-pad-size

器件型号:INA231

您好!

我们的客户计划为新项目为 INA231填充内容。

但是、他们的产品工程师询问了焊盘尺寸。

TI 建议的焊盘尺寸 为 d=0.23mm +/-0.02公差、但如果0.20mm 是可以接受的、则有助于找到更多 PCB 制造商。

(参考:SNVA009AI AN-1112 DSBGA 晶圆级芯片规模封装)

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochi、

    感谢您深入了解该论坛。  我将与封装工程师核实、看看我是否可以为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochi、

    我与我们的封装专家之一进行了交谈、他说:

    "如果我们减小 PCB 焊盘尺寸、将会发生两种情况:

     1.整体支架、封装厚度将增加。

    2.由于焊盘尺寸的差异(焊锡凸块在上
    PCB 上的硅和焊盘)、应力、散热和机械、
    将重点放在尺寸更小的一侧(PCB 焊盘)和原因
    故障发生早于预期。"

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

     

    感谢您的及时宝贵答复。

    我们将与顶级客户沟通。

    如果他们的 PE 能够自行验证可靠性和尺寸、那么他们可以继续前进。

     

    此致、

    Mochizuki