This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:输入阻抗

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/921359/opa4197-input-impedance

器件型号:OPA4197

您好、专家、

请告诉我以下规格的最大值。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukuno-San、

     OPA4197等 CMOS 运算放大器的输入阻抗参数仅在初始特性评定时测量、即使是在初始特性评定时也是如此、 因为它们在批次之间具有极大的可变性、因此仅提供典型值。

    这些输入阻抗非常高、以至于它们中的任何变化在实际运算放大器应用电路中几乎不会产生任何后果。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许 R 值为 TOM、但也许 Mukuno-San 正在寻找最大输入电容-这会对某些电路造成严重破坏。  

    此外、通常不会进行此测量、但会从设计人员的仿真中得到-这是一种硬测量、但设计仿真可能会在最坏的情况下运行-但很少针对这些参数/执行此操作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、  

    我们一段时间没有听到您的声音、我们希望问题得到解决。 我现在要关闭此主题、如果您有任何其他问题、请回复并重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas-San、Alani-San、Steffes-San

    感谢您的支持和评论!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukuno-San、

    我们很高兴为您的 OPA4197查询提供帮助。 请关闭此 e2e 查询。

    谢谢您、Thomas

    精密放大器应用工程