This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2180:未使用的 CSM:悬空或 GNDed?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923724/ina2180-unused-csms-floating-or-gnded

器件型号:INA2180

大家好、

对于 INA2180等电流分流监控器、如果由于某种原因未使用其中一个通道、是否应将未使用的放大器保持悬空、接地或配置不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最好通过最短的连接将未使用通道的两个输入端连接到 INA2180的接地引脚。 不过、让相关的输出引脚悬空。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我同意 Kai 的说法。  如果您需要它们可用、请将一些短接电阻器放置到 GND、并在未来的某个节点上连接到另一个节点。  那么、您只需移除短路电阻器即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Javier、

    谢谢、感谢您的观看。 某种程度上与之相关的问题、在 INA2180未供电但 IN+和 IN-大约为10V 的情况下、电流感应放大器的输出仍会受到0V 时的 Vs 的限制、对吧? 或者输出是否会逐渐上升至~10V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当电源不可用时、输出会通过输入进行偏置。  即使输入10V VCM 和输入短路、输出也会达到约0.6V。  一旦 VS 到达工作点、它就会返回到正确的输出。

    当 VS = 0V 时、输出未启用、因此驱动器受到很大限制、因为它不是正常运行。  当10kΩ Ω 负载接地时、我们能够将其降至0.2V。  我假设随着您增加负载、您可以进一步降低电压。