This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194:INA194

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: INA194
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923593/ina194-ina194

器件型号:INA194

您好、先生、

请向您推荐最大值 条件下的容差如下所示、

VSENSE = 0mV、VCM=0V、Vs=3.3V,(如数据表8.4.2.4所述)

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    对于 INA194而言、当 Vsense < 20mV 时、大多数性能和精度将会降级且未指定。 在"电气特性"表中、指定的输出电压(Vout)为 Vsense < 20mV。 对于 Vs > Vcm 且 Vsense < 20mV 的 INA194、VOUT 可为任何值< 1V。 换句话说、当 Vsense 小于20mV 时、您不能相信 Vout 正在跟踪 Vsense。 当 Vsense < 20mV 时、Vout 可以介于0V 和1V 之间。

    为了确定器件线性工作时的精度、您需要根据 VCM 和 Vs 计算新的输入失调电压。  

    Vosi =初始指定偏移=±2mV

    Vos_CMRR = CMRR^的偏移=|12-3.3|*10 μ V (-80dB/20)=±870uV。

    Vos_PSRR =由于 PSRR 而产生的偏移=|12-0|*100uV/V =±1.2mV。

    Vos_total = 2mV + 1.2mV + 0.87mV =±4.07mV

    您可以在此处通过我们的免费培训课程了解计算误差的相关信息:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于 Vs > Vcm 且 Vsense < 20mV 的 INA194、VOUT 可为任何值< 1V

     

    如何在上述条件下保证 VOUT<1V? 文档中是否有任何解释?

     

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    Vs>Vcm 和 Vsense 的 Vout 范围<20mV 得到保证、因为1V 是最大规格。 最大和最小规格是在器件组装范围内保证值的限制规格。 考虑观看此视频、了解从 TI 高精度实验室系列中读取 CSA 数据表:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-reading-current-sense-amplifier-datasheets?context=1139747-1139745-1138708-1139729-1140508

    最棒的

    Peter