This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速电流感应

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924088/high-speed-current-sensing

器件型号:INA260
主题中讨论的其他器件:INA293INA180

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找具有以下特性的高速电流感应器件:

输入信号:100MHz、6A 电流信号

2.能够检测峰值电流或平均电流

你有什么建议吗? 谢谢。

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的另一个帖子 意味着您想要构建一个保险丝电路。

    低侧或高侧感应? 需要什么精度?

    "100MHz"是否意味着要在长度为10ns 的电流脉冲上触发? 没有这种快速的集成电流监控器。

    是否要限制电流或关闭? 在第一种情况下、您需要高速放大器(请参阅 简化电流感应 白皮书的第37页);在后一种情况 下、您可能需要高速比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    需要更多详细信息。 您最好展示一个原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要查找的内容如下所示:

    100MHz/50%占空比信号驱动开关将电流转换为 RL。 流过 RL 的电流也是100MHz/50%的信号。 我想实时监控和记录 RL 平均电流。 (似乎无法监控峰值电流)。 所需精度为0.1A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流 I²C 受通信协议(SPI 或 Δ Σ)的限制、因此其带宽最高为几 kHz。

    电流传感器 具有模拟输出(如果您希望通过中断快速处理过流、有时还需要比较器输出)。 您需要一个 ADC 来读取它们。 可以使用另一个运算放大器添加峰值检测器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIC、

    我同意克莱明的看法。 如果您需要几百千赫以上的带宽、您很可能需要一个高速运算放大器来执行此任务(鉴于您只想测量平均电流、我不知道您需要多少带宽)。 我们产品系列中最快的电流感应放大器是 INA293、对于 A1版本、它的最高频率为1.3MHz。  

    设置原理图后、您还需要确保选择的器件能够为 V+接受6.5V 电压、从而使器件能够承受高侧的共模电压。 这里有更多有关这方面的信息。  

    我正在我们的高速团队中寻求他们的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我只想监控平均电流。 平均电流应视为直流电、因此我认为带宽应接近直流电。 电流感应放大器可被视为低通滤波器。  

    对于6A 峰值电流、50%占空比信号、平均电流为3A。

    从这个角度来看、我认为大多数 TI 器件都可以满足这个要求、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    在 Rsensing 上会看到什么压降?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIC、

    如果您只需要测量平均电流、那么我同意、我们产品系列中的大多数器件都应满足您的需求。 不过、如果您确实发现您需要额外的 BW、我会在我们的高速放大器论坛上查看其他建议。

    我建议查看我们的 INA180、它仍然具有高带宽、并且针对多种不同类型的应用(350kHz)进行了成本优化。