This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 放大器论坛

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924547/amplifiers-forum

主题中讨论的其他器件:LM2903BLM2903B-Q1

你好  

我正在寻找 ROHM - BA2903HFVM-C 中以下比较器的最新低成本替代产品 请建议合适的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    与 BA2903HFVM-C 相比、我们的 LM2903B 几乎在整个电路板上都提高了规格:
    https://www.ti.com/product/LM2903B-Q1

    LM2903B-Q1 BA2903
    Vs (运行)= 3V - 36V Vs (运行)= 2V - 36V
    输入失调电压:+/- 0.37mV (典型值@室温) 输入失调电压:+/- 2mV (典型值@室温)
    输入失调电压:+/- 4mV (整个温度范围内的最大值) 输入失调电压:+/- 15mV (整个温度范围内的最大值)
    @偏置电流:-3.5nA (典型值:室温) 输入偏置电流:50nA (典型值@室温)
    输入偏置电流:-50nA (整个温度范围内的最大值) 输入偏置电流:500nA (整个温度范围内的最大值)
    输入共模范围:V-至(Vcc - 1.5V) 输入共模范围:0V 至(Vcc - 1.5V)

    响应时间:1000ns (5mV 过驱电压)

    响应时间:1300ns (5mV 过驱电压)

    有关更多详细信息、请参阅数据表:

    https://www.ti.com/lit/gpn/lm2903B-Q1

    此致、

    Jonny