This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/THS3491:THS3491

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, TINA-TI, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923237/webench-tools-ths3491-ths3491

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: TINA-TITHS4541

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好  

请帮助  

我需要 THS3491的 PSpice 模型

Tnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    您可以在"TINA-TI Spice 模型" zip 文件中找到任一封装的.lib spice 文件。 如果您有任何问题、请告诉我。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、该模型工作正常。

    是否有一个"THS4541"文档详细介绍了错误计算-> 错误预算  

    根据我根据接受的公式(Vos、Ib、 bias)进行的计算,结果与 SPICE  电模型不一致

     

    Tnx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    Spice 模型仅提供输入失调电压和输入偏置电流的典型值。

    您能否发布原理图或 TSC 文件(如果有)?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CFA、3个输入直流误差项中的每个项都是双极性的、大约为0、该模型还必须为其中的每个项选择一个极性、坦率地说、该极性是随机的。 TINA 模型的典型输出直流误差应处于最坏情况范围内、但仅具有代表性。