This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:OPA380信号输入的布局

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, OPA2810DGKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924141/opa380-layout-for-signal-inputs-for-opa380

器件型号:OPA380
主题中讨论的其他器件:OPA2810OPA2810DGKEVM

数据表指出:

最大限度地减小所有信号 I/O 引脚到任何交流接地端的寄生电容。 寄生电容
输出和反相输入引脚可能会导致不稳定—在同相输入端、它可能会与源极发生反应
导致意外的带限。 为了减少不需要的电容、需要在周围的窗口中使用
信号 I/O 引脚应在这些引脚周围的所有接地平面和电源平面中打开。 否则、接地
电源平面应在电路板的其他位置完好无损。

对于输入信号周围的电源平面、是否有人可以向我展示布局的设计以实现以下目标:

"为了减小不必要的电容、应在信号 I/O 引脚周围的所有接地平面和电源平面中打开一个窗口。 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您可以在大多数高速放大器 EVM 上看到这一点。  以 OPA2810DGKEVM 为例、您也可以从 OPA2810数据表中查看此布局图。

     

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请参阅我为另一个线程设计的示例布局。

    原理图:

    组件:

    顶层:

    第二层:

    第三层:

    和底层:

    Kai