This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258A:运算放大器增益误差

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924110/lm258a-opamp-gain-error

器件型号:LM258A

使用 lm258A 作为差分放大器进行电流检测。 运算放大器增益大于计算值。

对于24A、2 m Ω、

Vd = 0.048、增益= 20

VOUT = 0.048*20=0.96V。

但在实际情况下、输出电压为3V @ 24A。

所有电阻器均为1%容差。请查找所连接的电路

请提供解决方案以解决运算放大器增益越高的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LM258A

    使用运算放大器作为差分放大器进行电流检测。运算放大器增益大于计算值电路中使用的电阻器为1%容差。

    I m 使用2 m Ω、24A

    VD =0.048 v,增益=20

    VOUT = 0.96V,但 Vout = 3V。

    在测试中发现了巨大的增益变化。

    请为该运算放大器增益误差提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayashree、

    有许多因素会产生微小的差异。 由于检测电阻器的误差较大且非常小、因此我建议非常仔细地查看检测电阻器上的开尔文连接。

    如果看上去一切正常、则0A、8A、16A 的测试结果也是如此。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    请记住、焊点可能已经具有1mR 的电阻。 因此、它发挥了一种非常重要的作用、即您"触摸"分流器。

    此外、我还会在差分放大器中使用+/-0.1%容差电阻器。 更好的电阻器匹配可实现更好的共模抑制:-)

    您能否展示您的布局和设置照片?

    Kai