This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:低侧负电流感测问题

Guru**** 2770665 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923786/ina181-low-side-negative-current-sense-issue

器件型号:INA181

我将使用 INA181- A1器件进行低侧桥臂电流感应。

我的电路看起来像这样、

我使用2m Ω 感应电阻器、最大电流为16A。运算放大器增益为20。

运算放大器输出在正周期良好、但在负周期中、正弦信号失真且缺少负周期。

顶部波形是放大器输出。 底部是实际电流输出。

此电流测量中会出现什么问题?

请帮助我解决此问题。

谢谢、

Kumar V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    不知道这是不是原因、但您应该以欧姆方式将 REF 引脚驱动为低电平。 使用数据表图53中所示的缓冲器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我也这么做了。 现在偏移为1.66V、正如您所说、我已经降低了电阻值。

    但我仍然得到相同的波形。 电流的频率为8kHz-20kHz。

    谢谢、

    Kumar V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    测量电流是否为纯交流电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kumar、

    感谢您考虑使用德州仪器。  您能告诉我您的共模是什么吗?  如果您使用函数发生器来生成差分、但没有提供高于零的偏移、我可以想象您可能会看到类似这样的波形。  我怀疑 ESD 结构可能会使信号失真。  如果这不是您的问题、我认为您可能需要查看您的电源线、看看它是否稳定。  如果这是稳定的、我们可能需要在探头点和器件引脚之间进行一些连续性测试、以检查焊接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick Simmons:

    感谢您的回复。我的共模介于2m Ω 的感应电阻器之间。 流经感测电阻的最大电流为16A。 电源稳定、您可以看到底部波形是纯正弦波的实际电流。 我将使用10E 电阻器与10nF 电容滤波器串联、如应用手册中所述、用于滤波。 它会导致负周期本身失真的原因是什么?

    请在这方面帮助我。

    谢谢、

    Kumar V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

         是的、这是一个纯正弦交流波、简单地说、它是一个逆变器的桥臂电流、它以 V/F 方式运行感应电机、在这种方法中、电机的输出是纯正弦波、我们将在逆变器的底部(桥臂)测量它。

    请帮助我解决此问题。

    谢谢、

    Kumar V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumar、

    您需要向我展示相对于接地的 IN+电压和相对于接地的 IN-电压。  您的共模电压将为((IN+)-(IN-))/2。  一旦我看到它、我们就可以排除这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    是否可以不时将负尖峰电压叠加到信号上、例如电感反冲? 或者换句话说、INA181是否会损坏? 您能否使用全新的 INA181并再次进行检查?

    Kai