请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA190 您好!
我的应用测量范围为10mA 至5A、具有10m Ω 的感应电阻器。 Vcm = 12V。
我将 GND 用作单向感应的 INA 基准。
ADC Vref = 1.8V。
INA190A1规定 在输入电流为零时的误差为3mV (最大值)、这意味着在25V/V 增益和10m Ω 分流电阻的情况下、在输入电流为零时的误差为12mA。
我应该将此3mV 负轨余量视为失调误差还是本底噪声? 如果我的感测电流为12mA、INA Vout 是6mV (最坏情况)还是3mV?
您是建议使用 GND 作为基准、还是应使用100mV Vref 偏置输出、以避免负电源轨。 该 INA 100mV Vref 将使用1.8V ADC 基准生成、用于比例式测量。 请提供建议。
开尔文