This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV379:放大器论坛

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/921975/tlv379-amplifiers-forum

器件型号:TLV379

大家好、我们关注 https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2016/07/15/how-to-design-cost-sensitive-battery-monitoring-circuits 并使用 NRF52832的 TLV379和 ADC 通道来测量电池电压。 我们已经与 TI 工程师讨论过这一点、并根据建议在运算放大器输出和 ADC 通道之间放置了一个低通滤波器

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/895244/3310584#3310584。 

当我们测量放大器输出端的电压(在低通滤波器之后)时、我们会观察到200mV 的压降。  

我要附上下面的原理图

R47未连接。

您能就此设计提出建议吗?

谢谢你

此致

Harini Krishna

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harini、  

    您所附的原理图图像似乎未正确加载。  

    您可以再次附加吗?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    希望你们做得好。

    很抱歉、该文件不正确

    请找到下面随附的原理图

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望你们做得好。

    您能就此设计提出建议吗?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、哈里尼、  

    很抱歉、由于我更改了 e2e 上的电子邮件通知、我没有收到您回复的电子邮件、因此我的回复很晚。 您能告诉我 TP16处的电压是多少吗?  

    此外、您能否指定"当我们测量放大器输出端的电压(在低通滤波器之后)时、我们观察到200mV 的压降"的含义。 您能否深入地告诉我您要测量的位置以实现此压降?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    你好!

    1. 测试点 TP16相对于接地端测量 TLV379idr 的输入。 我们将通过电阻分压器将0-12.6V 电池电压转换为0-2.5V。 根据输入电压、TP16 (相对于接地)将读取0-2.5V 之间的任何值
    2. 我们没有焊接 R47 (0欧姆电阻器)。 当我们测量 J8处的电压时、我们观察到实际值下降20mV (对上一篇文章中的错误表示歉意)。 (如果 TP16的电压为2.34V、则 J8的读数为2.32V)

    谢谢你  

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    R48是10k?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、R48为10k

    哈里尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    R48和电压表的阻抗可形成分压器。 这可以解释压降。

    Kai