This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:驱动 REF 引脚的最佳方法

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181-Q1, TL431LI-Q1, TLV9061, INA181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923956/ina181-q1-best-way-to-drive-ref-pin

器件型号:INA181-Q1
主题中讨论的其他器件: TL431LI-Q1TLV9061INA181

大家好、团队、

我的客户计划将 INA181-Q1用于低侧双向电流感应应用。

它们计划在1/2 Vs 处驱动具有运算放大器作为缓冲器的 REF 引脚、但这会占用大量板载空间并需要更多离散成分。

他们能否将简单的 TL431LI-Q1用作 REF 驱动器? 还是使用缓冲运算放大器是更好的方法?

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    SOT-23封装中的两个0603电阻器和一个运算放大器没有布板空间?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mahendra、

    TLV9061是一款非常小巧的运算放大器、可供使用。 如果不需要运算放大器和电阻分压器、则绝对可以改用 TL43LI-Q1。 尽管缓冲器在生成较低的闭环输出阻抗方面更好。 我可能错了、但我认为 TL43LI-Q1所需的电阻器反馈会产生一些输出阻抗。 应尽可能减小输出阻抗、以免添加到 INA181的内部反馈电阻器中、即500kΩ Ω。

    最棒的

    Peter