This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA143:INA143作为电压控制电流源

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: INA143, INA105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923711/ina143-ina143-as-a-voltage-controlled-current-source

器件型号:INA143
主题中讨论的其他器件: INA105

我在数据表中看到、该器件可用作电压控制电流源。 是否有用于此目的的应用电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种可以将 INA143实现为电压控制电流源的简单配置是“改进的”Howland 电流泵电路。 以下链接更深入地介绍了该电路。 请参阅文章中的第5页。 INA143等集成差动放大器是“改进型”Howland 电流泵的理想选择;但这取决于您的电路连接的负载类型和其他设计限制。

    Howland 电流泵研究:

    https://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA105的数据表中有一些很好的示例电路显示了电压控制电流源:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢两人的重播。 这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要进一步的支持,请与我们联系:-)

    Kai