This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:TLV7031输出不正确

Guru**** 2505675 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923036/tlv7031-tlv7031-output-is-incorrect

器件型号:TLV7031

我将 Tina 用于 仿真 实验,、 输出为正确的。

但实际电路中的输出错误。外部电阻是否过高?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weifeng、

    您在抱怨什么? 仿真或电路的输出电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

    我在测试 PCB 中使用相同的电路。ve=845mV、 va=750mv,、但比较器的输出为0.8V 至1V。

    我不知道为什么输出不是0V?

    10M 欧姆是否可能过大?

    我的电路没有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weifeng、

    嗯、电路是正确的、但也不是最佳的。 使用直流万用表进行测量时、它可能会振荡、这可能看起来完全像是错误的输出电压。

    我想减小电阻是不可行的、因为您想节省电源电流? 然后、我将通过滤波、屏蔽和添加迟滞来使电路更加稳健:

    在输入"E"到接地之间添加一个电容。 从点"5"或点"8"添加一个电容接地。 拆下 C2和 C3。 在点"4"和点"OUT"之间连接一个非常高的电阻器(1...10G)。 这将增加比较器的迟滞。 如果这样做不够有效、请尝试通过连接到信号接地的金属片屏蔽电路。 内层或 PCB 底部的实心接地层会大有帮助。

    顺便说一下、您将什么负载连接到 TLV7031的输出?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    我想节省电源电流、因此选择10M 欧姆。

    2. TLV7031的输出无任何负载、并连接到 MCU

    3.如果在点"4"到点"OUT"之间连接一个非常高的电阻器(1...10G),则 Vhys 将为 ?mV

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weifeng、

    您可以对其进行模拟:-)

    还是要共享 TSC 文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦峰

    网络上的当前模型中存在一些错误、并且正在重新发布以供网络使用。

    请试用此模型、如果您有任何其他问题、请告知我。

    谢谢、

    Jonny

    e2e.ti.com/.../8688.TLV7031.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我想 做您的建议、但我没有1G 电阻器。因此我使用20M 来更改1G、但输出仍然是0.8V~1V。我使用 Tina 来模拟计算、并使用 Tina 显示 错误。 你有其他建议吗?

    我向您分享我的 TSC 文件。

    顺便说一下,你能说中文吗?

    感谢您访问 lot.e2e.ti.com/.../TLV7031_5F00_0703.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Jonny

    我会尝试您的型号。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦丰

    我们将等待您的结果。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weifeng、

    我会尝试使用该电路:

    e2e.ti.com/.../weifeng_5F00_tlv7031.TSC

    TLV7031具有内置迟滞。 也许它提供了足够的迟滞、并且可以省略一个外部电阻器。

    C2会过滤 TLV7031输入端的电压。 R7限制输入电流。 如果您需要增加 C2、R7会很有帮助。

    Kai

    PS:可惜我不能说中文:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 对此提供的支持。

    Kai 的电路和评论都是公平的。  请注意、在较高的温度下、偏置电流最高可升至1nA。  因此、在输入端使用较大的电阻器可能会导致一些输入失调电压误差。  这实际上取决于最大程度地降低功耗或电路性能是否更为重要。  如果您的电路不需要在高达125C 的温度下运行、这甚至更不是一个因素。

    卡盘