This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:RevW→Rev.X 的 PCN

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919805/lmv321-pcn-of-revw-rev-x

器件型号:LMV321

您好!

您是否在 Rev.W 至 Rev.X 范围内发布 PCN?
我们似乎没有收到 PCN 通知。

此外、Rev.X 的 DCK 封装和 DBV 封装热阻比 Rev. W 更高
您能否告诉我热阻过高的原因?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    [截至此日期] LMV321的构建没有变化。 数据表更改可能不需要 PCN。 我将在星期一检查是否有 PCN。 DCK 的热性能稍微低一点、现在为239.6 C/W、为252.0 C/W  当它为206 C/W 时、dBV 在232.9 C/W 时更高 热建模算法随着时间的推移而不断改进、因此差异很小。 [构建中的任何变化都会影响热阻]   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    数据表更改 [将]创建 PCN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald San:

    感谢你的答复。
    在什么情况下、即使更改了规格、也无法创建 PCN?
    此版本(W→X)的背景是什么?

    您正在做什么来改进您的热建模算法?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    我最初没有找到 PCN、因为审批流程尚未完成。 将会有一个 PCN、LMV321的构建步骤将在该过程完成后发生变化。 因此、热变化不是建模改进;它与 PCN 相关。

    下面列出了 PCN 事件的信息。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-change-notification.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald San:

    这是否意味着在审批流程完成时将创建 PCN?
    此外、如果模型未得到改进、为什么热阻会改变?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    是的、将会有一个 PCN。 热阻基于许多因素、例如但不限于:引线框、芯片尺寸、芯片厚度、芯片连接化合物、模塑化合物。 PCN 将更改列表中的一个或多个项目、因此热阻将发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald San:

    很抱歉、昨天我在主题中发布了一个错误。
    顺便说一下、LMV321 PCN 何时创建?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    我可以在您接受朋友的请求后将 PCN 发送给您。