This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA317:使用单电源运算放大器电路实现电压反相

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA317, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923292/opa317-voltage-inversion-using-single-supply-op-amp-circuits

器件型号:OPA317
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我将 OPA317用于

   * 负电压至正电压转换 (使用5V 电源作为运算放大器)

   *正负 电压 转换 (使用-5V 电源作为运算放大器)

所连接的是电路。 请查看并告诉我此配置是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、

    您的顶部电路将不起作用-您需要添加一个输入电阻器以将放大器置于反相配置中-请参阅下面的内容。

    请记住、由于 OPA317V 的线性输出范围定义为在任一电源轨的100mV 范围内(请参阅下表)、因此为了使电路正常运行、顶部电路中的有效输入范围必须为-4.9V 至-0.1V、而在底部电路中、必须为0.1V 至4.9V (输出可能永远不会到达任一电源轨)。

    下面我附上了 TINA-TI 原理图、供您自己进行仿真。

    e2e.ti.com/.../Anil-OPA317-circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marek 提供详细的分析和仿真结果。

    两侧电压栏杆上的裕度对于我的应用来说是可以的。   

    在第一个电路中、当我在原始电路中进行一些编辑以在此处发布时、电阻器丢失。   保持该电阻。

    那么、我将在  我的新设计中使用该电路。

    谢谢、此致、

    Anil