This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:REG:IC 电流消耗

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, PCA9306, TCA9539, MSP430F5659, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923540/opa388-reg-ic-current-consumption

器件型号:OPA388
主题中讨论的其他器件: PCA9306TCA9539MSP430F5659TXB0304

您好!

我正在使用以下外设进行新的电路板设计。   

到目前为止、我将使用每个芯片的理想电流和每个引脚电流(具体取决于用例)来测量所有 IC 在最坏情况下的电流消耗。

计划使用 TI TLV70036 150mA LDO 为电路板供电。 请告诉我、是否有任何其他方法可以计算最坏情况下的电流并适当选择 LDO。

使用的 IC:PCA9306、OPA388、TCA9539、TXB0304、MSP430F5659

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radhakrishnan、

    您写道:

    到目前为止、我将使用每个芯片的理想电流和每个引脚电流(具体取决于用例)来测量所有 IC 在最坏情况下的电流消耗。

    "每个芯片的理想电流和每个引脚电流"是什么意思? 这是否包括 OPAMP 输出必须驱动的所有负载电流、包括 OPAMP 反馈环路中的电流?

    您能否发布原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Radhakrishnan、

    LDO 为使电路正常运行所需的总电流、包括所有 IC 的所有静态电流加上所有使用芯片的电流负载的总和。  因此、为了确定最坏情况下的电流、您需要显示原理图、包括电源电压和您驱动的负载。