This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA355:输出异常

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA355, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923178/opa355-output-abnormal

器件型号:OPA355
主题中讨论的其他器件: OPA340

尊敬的专家:

我的客户正在评估 OPA355、原理图如下所示、启用了 OPA355:

以下是参数。 输入电流为10nA~1mA、由光电二极管在接收到激光后生成、从负极流向光电二极管的阳极。 电阻器为 1K~100k (由电流变化)、 电容为0.7pF、

但是输出不会根据 Vout = Vref -i*R 而改变 如果将 OPA355替换为 OPA340,则输出为 Vout=Vref - i*R 当前设计是否有问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 光电二极管数据表。

    e2e.ti.com/.../nr8800fs_2D00_cb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    OPAMP 的电源电压是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    您能否在反馈中提供有关电阻组件的更多详细信息?

    您提到输出不会根据 Vout = Vref -i*R 而变化,输出的形状是什么样的,如何对其进行测试?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    电源为3.3V。 输出大约为3V、不会根据 Vout = Vref -I*R 而变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    输出大约为3V、不会根据 Vout = Vref -I*R 而变化  电阻器为1K~100k (根据电流变化)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    超出 OPA355的共模输入电压范围。 输入电压必须比正电源电压低1.5V 以上。

    OPA340没有这样的限制。

    Kai