This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:输入偏置电流返回路径

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923424/ina333-input-bias-current-return-path

器件型号:INA333

您好,

根据数据表 8.2.2.5输入偏置电流返回路径、它描述了:  由于源阻抗更高、使用两个相等的电阻器可提供平衡输入、并且由于偏置电流和更好的高频共模抑制、输入失调电压可能会更低、因此我创建了一个信号源阻抗为100KHz 的电路、 但是输出不正确、如果我将内部电阻更改为0欧姆、或者像热电偶应用那样将电阻器连接到一个输入、那么输出是正确的。 但它用于 实现低差分源阻抗。  请帮助进行分析。

e2e.ti.com/.../8407.INA333.TSC

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    这里是源极中的等效电路、它在输入部分形成了一个分压器(将输入电压差降低约一半)。 原因是不起作用、因为 VG1的源阻抗非常高。 通常、电压发生器是低输入阻抗源。  

    如果要模拟麦克风-较高的源阻抗、请选择 R12至1-2千欧作为麦克风或水听器等的源阻抗、然后模拟图34。

    如果您有更多问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您的来源到底是什么? 100k 源阻抗有多恒定?

    Kai