This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2142:TLE2142QDRQ1输入偏置电流故障

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923563/tle2142-tle2142qdrq1-input-bias-current-fault

器件型号:TLE2142

你(们)好

我将 TLE2142QDRQ1运算放大器用于反相放大器。

我们在低温(-40°C)和高温(90°C)下对其进行了长时间测试。

运算放大器偏置电流变得奇怪。

(偏置电流方向已更改。 有一个电阻器连接到运算放大器正输入端。 我测量了电阻器的压降。)

在测试过程中、我发现正输入电阻器存在部分裂纹、因此电阻 会快速间歇性地变化。

我的问题是、局部开裂的电阻器可能会损坏运算放大器输入?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Junwoo、

    连接在 TLE2142QDRQ1同相输入和另一端任何电压电平之间的电阻器为运算放大器的输入偏置电流提供电流路径。 如果该电阻器破裂并改变值、则会导致输出参考电压偏移随该电阻器此时表现出的特定电阻而变化。  

    如果电阻器完全打开并变为无限电阻、则输入偏置电流将不再具有返回电流路径。 输入差分对该侧的输入晶体管将关断。 如果发生这种情况、输出电压将移至最大输出摆幅电平之一。 尽管运算放大器不再作为线性放大器运行、但我不会期望它因这种情况而受损。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程