This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333-HT:并联以获得更高的输出电流

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922557/opa2333-ht-paralleling-for-a-higher-output-current

器件型号:OPA2333-HT

这些双路运算放大器能否并联以提供更高的电流输出?

我已经阅读 了有关 并联运算放大器风险的其他 e2e 讨论、但它并未说明这是不可能的。  

2.如果可以的话,有哪些需要考虑的事项? 文章提到了高速和压摆率-器件还需要注意其他事项吗?

谢谢、

Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    您指的是哪种电路? 您想要提供多少电流?  

    图22是一个电流镜电路 V-I 转换器。 为了实现更高的电流、您只需要降低 RS1电阻器、电流将镜像到 Rload、由于运算放大器控制负载电压反馈、MOSFET 控制电流源。  请告诉我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、Kai


    主要问题是这是否可能,以及有哪些缺点。 我目前没有电路。 我目前正在等待进一步的详细信息、并将根据需要回复后续行动。 感谢大家的反馈、Raymond。

    谢谢、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    当然、这种并联可以完成、甚至可以正常工作、但我不推荐它、因为通常有更好的方法来提高电路的驱动能力。 这在很大程度上取决于实际应用。

    Kai