This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311

Guru**** 2552150 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC3330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923433/amc1311-amc1311

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC3330-Q1

您好!

我需要测量 三相系统中的线间(L-L)电压。 是否可以使用 AMC1311 IC 测量线间电压、或应估算各个 相电压并确定线电压。

此致、

Kishore Kumar T M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    AMC1311的输入范围为0至+2V、更适合直流应用。  对于线对线、您需要查看具有双极输入的器件。  AMC3330-Q1的输入电压范围为+/-1V -该器件的商业版本将于今年晚些时候推向市场。