This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:有关电源电压的建议运行条件的问题

Guru**** 2596435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922302/tlv1701-questions-regarding-recommended-operating-condition-on-supply-voltage

器件型号:TLV1701

尊敬的 Sirs 或 Madams:

请允许我回答以下两个有关电源电压的建议运行条件的问题;

问题1.

数据表显示最小工作电源电压为2.2V、这意味着 TLV1701肯定 会被激活

在电源电压 等于2.2V 或 高于2.2V 的条件下。

当  TLV1701 由于电源电压较低或为0V 而未激活时、请告诉我引脚4 (OUT 引脚)的状态。

引脚是否设置为高阻态? 或者、引脚是否固定为低电平?

问题2.

关于电源电压、我现在知道、即使电源电压低于2.2V、TLV1701也可能正常工作。

如果可能、请告诉我 TLV1701可以在较低侧正常工作的电源电压。

当然、我 绝不打算在电源电压低于2.2V 的情况下使用 TLV1701。

通过这个问题、我只想大致了解 TLV1701的电源电压通常会开始正常工作。

不一定需要准确的信息、即使是粗略的价值也会受到赞赏。

我知道很难回答这个问题,所以如果 不能回答这个问题,请告诉我。

在这种情况下、我不会再对第二季度提出其他问题。

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanaka-San、

    遗憾的是、TLV1701在器件达到其最小工作电源电压之前没有已知启动条件的 POR 电路、在这种情况下、输出电压将是不确定的。 我们知道、随着器件上电、这是一种不良的输出状态。 我们的所有较新器件都内置了 POR、以便在启动期间提供固定的输出状态。 对于推挽式器件、通常在启动期间输出保持低电平、而对于漏极开路、输出为高阻态

    如果已知输出状态对您的设计至关重要、我们可以建议使用其他一些具有 POR 的比较器、但需要一些有关您建议的 TLV1701所在系统的更多信息、例如:

    • 电源电压范围
    • 输入范围
    • 速度要求
    • Iq
    • 输出将驱动什么? 它需要推挽或开漏输出吗?

    关于第二个问题、您能否指出您在哪里发现器件可在 Vs < 2.2V 的情况下正常运行? 根据数据表、我们保证器件应在 Vs = 2.2V (单电源)或 Vs =+/-1.1V (分离电源)下开始工作。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan San:

    感谢您的详细解释。

    下面我将回答您的问题和意见。

    >关于第二个问题,您能否指出设备在 Vs < 2.2V 时可以正常运行的位置?

    >根据数据表,我们保证部件应在 Vs=2.2V (单电源)或 Vs=+/-1.1V (分离电源)时开始工作。

    我很抱歉造成混淆。

    我尚未确认/发现 TLV1701 的工作电压小于2.2V。

    但在这里、我想谈谈所有 IC/组件的某种"一般"特性。

    如上所述、我知道数据表显示 TLV1701 的最小运行电压为2.2V、

    这意味着 TI 保证 TLV1701 在 Vs=2.2V 或更高的电压下"绝对"工作。

    在这种情况下、我想 TLV1701 实际上即使在 Vs 略低于2.2V 的条件下也能正常工作、

    尽管 TI 不保证 TLV1701 在这种与电压间的关系区域内的行为。

    (否则 、TLV1701组件特性的考虑色散是不可能的  

    确保所有 TLV1701都能在 Vs=2.2V 或更高的电压下工作。 )

    如果我的上述猜测是正确的、我想知道 Vs 电压 TLV1701"倾向于"开始工作。

    同样、我不打算 让 TLV1701在 Vs < 2.2V 的条件下工作。

    上述问题的目的只是为了了解 TLV1701的瞬态行为

    在上电过程中在我们的过去产品上实施这些功能。

    但是、正如我在前一封邮件中提到的、我想可能很难回答这个问题

    因为 TI 不保证 Vs<2.2V 时的行为。

    因此、如果无法回答、请告诉我。

    在这种情况下,我不会再对这个项目提出任何要求。

    >如果已知的输出状态对您的设计至关重要,我们可以建议使用带有 POR 的其他比较器

    >但需要有关您建议 的 TLV1701 所处系统的更多信息,例如:

    我感谢你的慷慨提议。

    实际上、我没有计划 用具有 POR 电路的新 TLV1701替换它、

    因此、我对 TLV1701的替代产品没有任何具体的要求

    但为了便于日后参考、请让我了解一下

    哪些比较器具有 POR 电路、哪些没有 POR 电路?

    当比较器具有 POR 电路时、数据表上是否有任何说明?

    此致、

    Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanaka-San、

    我希望该部件通常在 Vs = 2V 时"开始工作"、但我无法保证它在 Vs = 2.2V 之前正常工作。 我已经订购了一些样片、尝试为您捕获一些瞬态启动数据。 我预计样本将在下周推出、我将尝试在两周后为您提供数据。 由于新冠疫情、我们可能会延迟发货、实验室时间有限、但我们会尽力及时向您提供数据。

    我已将您添加为朋友、这样、一旦我能够收集一些数据、我们或许可以通过电子邮件将此讨论脱机。

    您能否向我提供您电路的输入条件、以便我能够尽可能准确地收集与您的应用相关的数据? 我需要的信息是:

    • 电源电压范围
    • 输入电压(IN+、IN-上)
    • 上拉电压
    • 上拉电阻值

    为了供将来参考、数据表的"详细说明"部分通常介绍了 POR 电路。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan San:

    感谢您的快速响应。

    >我已经订购了一些样片,尝试为您捕获一些瞬态启动数据。 我希望样本将在下周进行、

    >我将尝试在两周后向您提供数据。

    哇!

    实际上、这远远超出了我的预期、因为我只是想知道"如果可能"的价值。

    我担心上述试用会消耗您宝贵的时间...

    但我非常感谢你 的慷慨提议。

    >您能不能向我提供电路的输入条件,以便我能够收集数据

    >是否尽可能准确地与您的应用程序相关? 我需要的信息是:

    我再次感谢你的慷慨提议。

    但是、如前所述、目前我只想了解 TLV1701的瞬态行为

    在我们过去的产品上实施、因此我不会对 TLV1701的替代产品提出任何具体要求。

    >为供将来参考,一般 POR 电路在数据表的“详细说明”部分中进行了说明。

    目前、这些信息已经足够、对我非常有帮助。

    >我已将您添加为朋友,以便我们可以脱机讨论

    >一旦我能够收集一些数据,就通过电子邮件发送。

    我收到了"友谊请求"邮件。

    我了解您希望从现在开始通过电子邮件进行讨论。

    那么、 我应该通过按下"这个问题解决了"按钮来关闭这个主题吗?

    此致、

    Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanaka-San、

    是的、请随时按下"这解决了我的问题"按钮。

    当我有此主题的相关数据时、我将对您执行离线 ping 操作。

    此致、

    Jonny