This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA653:具有接地平面切口的布局

Guru**** 2947040 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA659EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923231/opa653-layout-with-ground-plane-cuts

器件型号:OPA653
主题中讨论的其他器件:OPA659EVM

大家好、  

你好。

我的客户正在查看 我们的 OPA659EVM 布局。 IC 周围的所有接地平面和电源平面中都有一个打开的窗口。 在这种情况下、连接到输入端的50欧姆微带线路在下方没有接地平面。 这不是有问题的输入-输出匹配吗? 请参阅附加的快照。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    如果布线尽可能短(它们在此处)、则没关系。 重要的是、接地层要连接到端接电阻器、并且这些端接电阻器要尽可能靠近 OPAMP 封装(它们位于此处)进行安装。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    将 GND/电源平面置于引脚下方将导致输入/输出端产生不必要的寄生电容、这可能会导致不稳定并可能限制器件的带宽。

    最棒的

    Hasan Babiker