This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082B:在差分放大器配置中用于测量电池电压。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082, INA149, TL082B, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922632/tl082b-usage-in-differential-amplifier-configuration-for-measuring-battery-voltage

器件型号:TL082B
主题中讨论的其他器件:TL082INA149LM2904B

我将使用18个额定电压为12V (216 nom、最大电压为260V)的电流串联。 我需要监控每个电池电压。 如图所示、我为每个电池使用了差分放大器(电池监控器、我只能读取第一个电池电压。 然后、我获取了 INA149样片、并在数据表中使用、我能够读取每个电池电压。  我是否可以通过在 TL082外部安装380k 欧姆和19k 欧姆、在类似的配置中使用 TL082。 请访问 confiorm.e2e.ti.com/.../battery_5F00_monitor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skanda、

    在理论上,是的,在实践中,不是 即使使用理想的运算放大器、由于制造容差和漂移导致差分放大器中电阻器的不平衡也会完全破坏共模抑制并导致巨大误差。

    使用理想电阻器和理想运算放大器:

    使用+/-1%容差电阻器和理想运算放大器:

    即使使用+/-0.1%容差电阻器和理想运算放大器、误差也会非常高、甚至没有提到热漂移和长期漂移导致的额外误差。

    e2e.ti.com/.../skanda_5F00_tl082.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Skanda。

    顶部电池有一个17 *12V 的共模电压(不需要的电压、"噪声")和一个12V 的所需电压。 "信号"。 这是-25dB S/N 比、噪声远高于信号。 要获得良好的共模抑制、需要在分压电阻器中进行精确匹配。 1%电阻器可提供典型的40dB 抑制、因此具有1%的 S/N 仅为+15dB。 顶部电池上的测量误差约为13%。 我建议使用0.1%电阻器来降低共模误差。

    TL082B 不是轨到轨输入或输出、因此请确保每个电池的输入电压处于正确的范围内。  
    测量将是每个电池的不同负载、因此会影响平衡。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用任何其他低成本运算放大器。 请推荐一些运算放大器。 我能否将其配置为运算放大器 ina149。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用任何其他低成本运算放大器。 请推荐一些运算放大器。 我能否将其配置为运算放大器 ina149。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的说法、它与 OPAMP 的共模电压范围有关。

    要引用这一点、如果您看到 TL082B 的共模电压范围为+/-11V、则电源电压为+15V (来自数据表的表6.5)。

    其中 INA149为+/-275V (数据表第3页)。

    我推荐
    主席 ,我想就这项建议发言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于分压器的原因、TL082的共模输入电压范围不会成为问题、前提是 TL082由+/-15V 供电:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坎达

    LM2904B 是一个选项、但要考虑电阻器容差和运算放大器失调电压的影响。

    这里是 TINA 模式、具有用于设置电阻误差、偏移误差的位置。

    确保 VCM 为0V 至 VCC-2V (对于输入共模)、IOUT 灌电流小于50uA (以便允许输出范围包括0.2V < VOUT < 0.7V)。   

    e2e.ti.com/.../LM2904B-Play.TSC