This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:过零检测| ZCD

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/919003/tlv7011-zero-crossing-detection-zcd

器件型号:TLV7011

您好、先生、

我经过这么长时间才来、因为锁定。 我想问您230VAC 过零检测的最佳解决方案。
正如您所知、我尝试使用 TLV7011实现 ZCD、但您说过隔离将会成为现实。
我希望 ZCD 信号在0-5V 范围内具有隔离功能、以便能够轻松地与微控制器连接。

请帮助我推荐合适的 IC。

Sayyed Yaseen |产品工程师

本公司注册成立  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sayyed、

    我们最近在这里讨论了这一问题:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 Kai 的建议进行审核

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此帖子没有任何新的输入、因此将关闭。  如果您需要其他支持、请随时回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘