This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:输入参考偏移电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253, INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922649/ina253-input-referred-offset-current

器件型号:INA253
主题中讨论的其他器件: INA250

您好!

在数据表中比较 INA253和 INA250时、INA253的偏移电流低于 INA250的一个、如下所示。 那么、您能告诉我这个原因吗?
此外、您能否告诉我 INA253的失调电流为何与增益无关?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    INA253是具有集成分流电阻器的新一代电流感应放大器、基于 INA250的专业技术而构建。

    然而、与 INA250相比、内核放大器完全不同、精度更高。 测试能力也有所提高。 所有这些都有助于实现更好的规格。

    失调电流在 INA253中进行了修整。 理想情况下、它应该达到零并且与增益无关。 实际上、它受到测试解决方案能力和成本的限制。 这就是它在数据表中的指定方式。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广新、

    感谢您提供详细信息。

    我知道。

    此致、
    加藤