This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2172:TI 器件比较

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2172, OPA2197, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922542/opa2172-comparing-ti-parts-to-one-another

器件型号:OPA2172
主题中讨论的其他器件: OPA2197OPA1656

大家好、

我首先要寻找 VSSOP 封装中模拟器件 ADA4610-2的替代产品。 Digi-Key 建议使用 OPA2172、但 TI 交叉参考搜索提供了不同的选项。 更糟糕的是、选项与类型"P"匹配、这意味着我无法在现有设计中使用它们。 我是否有办法将我选择的器件(在本例中为 OPA2172)与其他 TI 器件(在本例中为交叉参考搜索中的器件)进行比较? 如果我从通用运算放大器的参数搜索开始、则选项太多、无法缩小范围。 而我只想确保我知道的引脚兼容部分至少与建议的交叉参考一样好(在 I value 的标准上)。

谢谢!

Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    如果您有要从 TI 进行比较的器件列表、您可以搜索位于参数搜索表中的器件型号、选中"比较"框、使用相同方法搜索其他器件、然后再次选中"比较"框。 选中要比较的所有设备后、单击红色的比较按钮。 请参阅下面的内容。

    搜索 OPA2172并选中"比较"框。

    搜索新器件 OPA2197并选中"Compare"框。 在搜索新器件之前、请确保通过单击搜索栏右侧的"X"删除 OPA2172的搜索。 选中所有器件后、单击红色的比较按钮。 单击红色的比较按钮后、您将看到一个看起来类似 的窗口弹出窗口。

    这是您想要的吗?


    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tim、这确实是我想要的、但我无法生成比较表:

    OPA2172

    OPA2197

    OPA1656

    当我搜索并检查 OPA2172时、比较按钮为灰色、无法点击。 当我在搜索时点击"X"时、所有结果都将消失。

    谢谢、

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是参数匹配工具的作用、  

    这里有一些错误、OPA2172不是单一的、但是如果您得出20个结果、您应该会看到很多接近选项。 您可以直接在中输入 ADI 器件型号、这更具电气参数导向性-不能帮助您实现引脚兼容封装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    当您单击"X"时、搜索将消失。 但是、一旦您搜索另一个器件并选中比较框、比较按钮应变为红色。

    下面 是您要比较的三个器件。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim!