This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:增益<20.

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA139-Q1, INA168-Q1, INA138-Q1, LMP8601-Q1, INA169-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/921877/ina240-q1-gain-20

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA139-Q1LMP8278-Q1INA168-Q1LMP8601-Q1INA138-Q1INA169-Q1

大家好、

我想将 INA240A1-Q1的增益从20V/V 降低到10V/V

可以从外部调整增益吗?

如果无法实现、您能否建议使用替代低增益电流感应放大器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    不可以、这是不可能的。

    您是否考虑过将分流器减小两倍?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议从外部调整增益。 请考虑减小 KI 建议的分流电阻器值。 此外、我们还有以下较低增益选项:

    LMP8278-Q1增益为14;INA138-Q1、INA168-Q1、INA139-Q1和 INA169-Q1、其增益由外部电阻器设置。 具有可调增益选项的 LMP8601-Q1。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai-San、Guang-San、

    感谢你的答复。

    您能否建议从外部降低增益的缺点是什么?

    如果我可以接受这一缺点、从技术上讲、从外部降低增益是否可行?

    由于我测量的电阻是 MOS FET 导通电阻、因此我无法更改分流电阻。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    系统增益由外部电阻器 Rs 降低。 本段介绍了计算方法:

    有几个缺点、主要缺点是计算出的增益为标称值;实际增益可能会降低很大的百分比。 这是因为内部电阻器(3000Ohm)的容差为15%。 外部电阻器容差也会导致不确定性。 您可以估计最坏的情况、以查看不确定度是否可接受。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    如果我选择 Rs=3000ohm、则增益误差= 50%。

    这是否意味着我可以将原始增益的增益降低50%?

    如果我考虑15%的内部电阻容差和1%的外部电阻容差、

    应该是46%到53%?

    我计划使用20V/V 器件并将电压降至10V/V

    在这种情况下、如果我选择 Rs=3000ohm、那么我可以得到9.2V/V 至10.6V/V?

    我的理解是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    但您可以将一个低欧姆分流器与 MOSFET 的 Ron 并联:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    考虑到极端值、您的计算结果是正确的、预期增益范围为9.14至10.75。

    此致、Guang