This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2771:运算放大器、无论输入变化如何、均可提供5V 输出

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920512/tlv2771-op-amp-giving-a-5v-output-irrespective-of-the-change-in-input

器件型号:TLV2771

您好!

我正在尝试使用 TI 的电荷放大电路(链接:- https://www.ti.com/lit/an/sloa033a/sloa033a.pdf page-4 )  来测量我的传感器(https://www.mouser.com/ProductDetail/824-1-1000288-0 )。 问题是、电路有时工作正常、根据我的传感器信号提供适当的输出、有时无论我的传感器信号如何、它都会为我提供5V 输出。 我的电源电压为5V 至运算放大器。

您能帮助解码问题吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    请提供原理图吗?  此外、您是否还想提供有关输入信号、预期输出信号以及您目前为止尝试过的任何调试的信息?  那么、您有 V-引脚接地、V+引脚接5V、对吧?

    听起来您的输出有时会发出声响。  可能是许多因素、例如违反共模输入电压规格、增益过大等的问题

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    请找到下面的原理图。 我正在使用压电式传感器、因此它将根据施加的机械负载提供电压响应。 电压为10 - 100mV。 是的、V+为5V、V -为接地。 我的传感器的正极连接到 Vin-、而感应连接到 Vin+以及2.5V 电源。  

    您能解释一下输出在任何时候都在栏杆意味着什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    您的器件值是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请查找器件值。 我希望这是您需要的。  

    RF = 10 G 欧姆

    CF = 1nF

    Ri = 0

    CP + CC ~ 3nF

    RP ~ 0  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    Oops、RF 和 CF 正在创建一个10秒的巨大时间常数:-)

    这可能会使 OPAMP 瘫痪数秒。

    是否要测量传感器信号? 或者、您是否仅想检测信号是否高于特定阈值?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    通过"栏杆"、我意味着运算放大器的输出卡在两个电源轨之一的电压电平上、在本例中为5V Vcc 轨。

    除了回答 Kai 的问题之外、您能否告诉我们您的预期信号频率是多少或将使用多大的信号频率范围?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、我想测量信号。 我能够使用相同的配置来测量一次、但现在在相同的配置中、我无法测量一次。  

    Daniel、我在加工时使用传感器测量力、因此我没有信号将要经历的频率范围。 这是否意味着由于输入信号的振幅更高、运算放大器输出很大、截止 频率为5V?

     Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    对我的答复拖延表示歉意。  感谢您的耐心等待。

    发生这种情况的原因有很多、例如、如果增益过大、则输出将一直上升到电源轨并在那里停止。

    我会采纳 Kai 的建议、首先将射频组件的电阻降低几个数量级。  还要考虑到、由于射频大至10Gohms、它实际上更像是开路而不是实际的电阻路径。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢你的答复。 由于附近的机器、似乎存在一些电磁干扰、这就是为什么它为我提供了栏杆输出。 在向运算放大器提供输入之前、您是否了解如何减小它?

    我知道它会产生开路、但对于我的应用、我需要这些值。

    谢谢、此致、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    我同意 Daniel 的观点。 我还会降低射频。 为什么? 10Gohm 和1nF 给出了一个转角频率为1/2/PI/10Gohm / 1nF = 0.016Hz 的低通滤波器。 这正是您想要的吗?

    您可以使用小得多的射频并由此增加带宽。 附加增益级可提供额外增益。

    此外、传感器的数据表似乎建议电压模式放大、而不是充电模式。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    除了 Kai 的评论之外、我想说可以滤除 EMI、但您需要了解它的产生频率或工作频率。  您是否有关于如何创建此问题的任何信息?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉、我的回答很晚、但我不知道导致问题的频率是多少。 但是,目前我能够获得我想要的结果,似乎已经独自解决了这个问题。  

    非常感谢 Daniel 和 Kai 的帮助。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致  

    Parth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    我很高兴听到你的问题似乎已经得到解决。  如果您需要更多帮助、请随时再次发帖。

    此致、

    Daniel