This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:TLC272和 OP2325输入/输出阻抗和功耗

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC272, OPA2325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/921752/tlc272-tlc272-and-op2325-input-out-impedance-and-power-consumption

器件型号:TLC272
主题中讨论的其他器件: OPA2325

你(们)好。

我正在寻找 TLC272和 OP2325的输入/输出阻抗和功耗。  

有人知道他们是什么吗? 我查看了数据表、但根本没有提到它们。

如果有人知道这些价值观、您能帮我解决吗?

此致、

阿蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arti、

    感谢您的提问、欢迎来到论坛!

    因此、这两个部分实际上由不同的团队提供支持。  如果您不介意、我建议您也开始有关 OPA2325的第二个线程。  这样、支持该部件的团队将并行工作、并为您提供更具体的产品建议。  顺便说一下、我假设您是指"OPA2325"、因为问题涉及 OP2325、但这不是现有器件。  我猜这只是一个拼写错误。  如果我弄错了、请更正我的问题。

    回答您的问题。  我将分3个部分为 TLC272进行说明。  

     输入阻抗-通常不会指定输入电阻、因为它太大以至于不相关。  相反、最好考虑器件的偏置电流、如果您有一个较大的源电阻或任何其他较大的电阻连接到输入端、这一点很重要。  但是、如果您查看数据表第一页的左列、您将看到您要求的规格(见下文)。

    2.输出阻抗-数据表中通常会包含这一点、但可以。  我在这个中也找不到它。  我不想猜测太多、但这部分可以追溯到1987年、很难说出当时决定不采用数据的原因。  如果这是一个真正的问题、我可以帮助您找到类似的器件。

    3. 部件的功耗不是部件固有的功耗。  您需要考虑工作电压和静态电流、它们可能会随温度的变化而发生一些变化。  您还需要考虑放大器提供的电流消耗的功率。  本演示将详细介绍这些主题

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    非常感谢您的回答。 这真的很有帮助。  

    对于输出阻抗、我不介意具有近似值。 如果您能帮我解决问题、我们将不胜感激。

    此致、

    阿蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arti、

    TLC272的开环输出阻抗似乎为75 Ω:

    但请参阅以下文章:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kai 的回答。  

    我对此表示赞赏。  

    现在、我只有 OP2325可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arti、

    OPA2325的数据表将回答您的所有问题:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是真的。 我有输出阻抗、但输入阻抗仍然缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,根据 OPA2325的数据表和 Daniel 已经说过的超低输入偏置电流,OPA2325的输入阻抗也在 TOhm 范围内:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arti、

    您还可以根据输入偏置电流与共模范围来估算输入阻抗。  如下所示、OPA2325数据表中提供了该值。  电压随电流变化的变化将为您提供该范围内输入电阻的估算值。  正如 Kai 所指出的、并且您将看到、如果您进行数学计算、如果您的 VCM 大约为1/2 Vs、那么您应该得到一个处于 tera 欧姆范围内的输入电阻。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的澄清。 我不知道如何计算输入阻抗和功耗、您教了我。

    此致、

    阿蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arti、

    我很乐意提供帮助。  如果需要进一步的帮助、请告知我们。

    需要牢记的一点是、这不仅仅是确定输入电阻的方法、而是输入阻抗的方法、因为这些是直流测量。  对于交流、您还需要记住输入电容、该电容将在数据表中指定。  与输入信号相比、这更多地是一个稳定性问题。  所以,我不想把水弄泥,造成混乱。  只想指出这一点。

    底线是输入阻抗非常高、进入放大器的偏置电流信息量非常大。  但是、我们可以使用该曲线来估算我们的输入电阻。

    此致、

    Daniel