This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:从正常状态到 ALERT 引脚#39高电平的周期。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922305/ina260-the-period-from-normal-condition-to-alert-pin-s-high

器件型号:INA260

您好!

*1.
在警报锁存使能为0 (透明模式)时、从故障清除到警报转换(从低电平到高电平)需要多少周期?   请告诉我们。

*2.
当警报锁存使能为1 (使能)时、在故障状态被清除期间、从寄存器读取到警报转换(从低电平到高电平)需要多少周期?

如果故障状态仍然是警报状态、那么在读取寄存器后 ALERT 引脚是否保持低电平?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 一旦实际故障条件停止、警报将在下次检查警报条件后关闭(变为高电平)。 在每次总线电压和负载电流转换后都会检查警报条件。 您可以使用数据表中的此图来将其可视化。

    2. 一旦实际故障条件停止并且警报与相关寄存器进行比较、警报将几乎立即关闭(变为高电平)、特别是一个或两个内部500kHz 时钟周期、因此需要几微秒。

    如果故障状态仍然是警报情况(存在实际故障)、则如果系统处于锁存模式、ALERT 引脚将保持低电平。

    最棒的

    Peter