This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC27M4:TLC27M4

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC27M4, TLC27M4B, TLC27M4A, OPA4196
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922343/tlc27m4-tlc27m4

器件型号:TLC27M4
Thread 中讨论的其他器件:OPA4196

我想使用 TLC27M4、并在此处下载了 pspice 设计文件

https://www.ti.com/product/TLC27M4B?keyMatch=TLC27M4&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN#design-development##design-tools-simulation

然后有4个文件。

TLC27M4 5_1、5_2、10_1、10_2

我知道第一个数字是电源电压、第二个数字是 CMOS 电平。

1级和2级有何区别?

我无法区分哪个 TLC27M4是1级或2级器件、即使我看到了 TLC27M4的数据表也是如此。

TLC27M4A 是否为1级? 2级是否适用于 TLC27M4B?   

如果我仿真5_1 pspice 文件、我应该购买哪个器件..?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seung,

    "5"表示"5V 电源电压"、"10"表示"10V 电源电压"。 此外、"Level 2"比"Level 1"更复杂、或者换句话说、"Level 2"模型比"Level 1"模型要好一点。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下文本文件以说明我的意思:

    e2e.ti.com/.../TLC27M4_5F00_5_5F00_1.txt

    e2e.ti.com/.../TLC27M4_5F00_5_5F00_2.txt

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seung,

    我相信 Kai 是对的。  "级别2"模型似乎有更多信息。  我会购买典型的 TLC27M4器件、而不是变体。  因此、您的器件以"TLC27M4I"开头、后跟封装标识符。

    如果您想使用具有较新模型的较新器件、您可能需要考虑 OPA4196。

    此致、

    Daniel