This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:最小输入电流

Guru**** 2929640 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/920993/amc1200-minimum-input-current

器件型号:AMC1200

大家好、

我的客户对 AM1200有疑问。

它们希望使用低于15uA 的输入电流。

我在数据表中找到了图、我认为15uA 就足够了。

您能告诉我最小输入电流是多少?

最好的服务
Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terada-San、

    您能不能澄清您要询问的内容?  

    流过感应电阻器的15uA 电流、还是询问流入器件引脚的15uA 电流是否可接受?  

    如果15uA 电流过检测电阻器、并且使用250mV 的满量程范围、则表示检测电阻器将为~16.66k Ω。 该感测电阻值将与 AMC1200的差分输入阻抗(12k Ω)并联。 如果是这种情况、这将产生较大的误差。  

    对于第二种情况、15uA 应该可以。 没有指定的最小输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的支持。

    第二种情况是我的意思。  

    >>该感测电阻值将与 AMC1200的差分输入阻抗(12千欧)并联。 如果是这种情况、这将产生较大的误差。  

    我不明白为什么这会产生大误差。

    您能解释一下吗?

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya、

    如果您安装的电阻为16.66k、而内部是12k 电阻器、则有效电阻为6.976k、尽管您认为它是16.66k。 这将在计算中产生较大误差。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya-San、

    有关此错误的更多信息、请参阅此指导手册电路 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa350/sbaa350.pdf?ts=1594655683176&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢 Kai!