This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:原理图检查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/922211/lm321-schematic-check

器件型号:LM321

您好!

请参阅原理图、我是否可以在-in (pin3)中添加1000pF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    R15和 R16用于控制 LM321的 VOH。 开漏比较器可以更有效地实现这一点。

    同相输入电压高于共模输入范围。 正确的范围是0V < IN < VCC - 2V

    电容器是否是与反相输入的唯一连接? 如果为 true、则输入偏置电流将为电容器充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micha、

    我将修改设计,以满足0V < VCC - 2V 的要求。

    电容器仅连接到反相输入、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    如果电路应该是"高温"检测器、则电容器将无法工作。

    如果电路应该是"一个并完成单稳计时器"、则时间将随输入电流而变化、因此时间不一致。