This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:关于上电序列

Guru**** 2768885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/921395/lm2904-about-power-up-sequence

器件型号:LM2904

您好!

客户希望控制 LM2904开/关。

当不为 Vs 引脚供电时、
是否可以将信号输入到 IN±?

如果不建议这样做、
您能给我建议的开/关方法的建议吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    原理图很有用:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的回答。
    客户没有向我报告原理图。
    我认为、根据绝对最大额定值的信息、LM2904不会受到损坏。
    但是、我担心启动失败或故障。
    如果通过 IN±引脚的信号输入为 V±供电、是否存在故障风险?
    从数据表的方框图中可以看出、内部保护二极管无法确认。

    请给我建议。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    输入可以是正电压(相对于 GND 引脚4)、而不存在任何输入引脚电流、即使 VCC (引脚8)为0V 时也是如此。 输出引脚可在内部将电流传递到 VCC。 输入电压(或输出电压)不得为负 (相对于 GND 引脚4)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    希望客户关闭 LM2904以节省电源电流或关闭信号(使其变为0V)。 在后一种情况下、LM2904输入端的电阻器和钳位晶体管可能会起作用。

    Kai